结果:找到"GD32 芯片锁死",相关内容1000条
- GD32F470使用flyMcu烧录代码后芯片被锁死
- 继续使用flyMcu下载,每一次到最后一步都是出错在写入出错0KB。使用Keil下载,虽然可以识别到芯片,但是每次都无法下载成功,并且出现以下提示。使用GD官方的ISP工具,发现全部锁死。工具下载链接:https://www.gd32mcu.com/download/down/document_id/21/path_type/1
- 所属专栏: 立创开发板 标签: GD32 芯片锁死 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-12 14:53:00
- 升级后经常卡死,
- 升级到最新版本后功能是多了,使用中经常出现卡死现象只有关断软件后重新启动才能正常工作。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 卡死, 发帖人:led20080 发帖时间:2022-09-05 16:56:00
- GD32单片机停售
- 立创商城的GD32单片机再怎么停售了?系统出了问题还是说不卖了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: GD32 发帖人:tops12321 发帖时间:2022-07-26 22:51:00
- 智能家居-智能门锁芯片方案
- 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0V。休眠模式下功耗电流为3.5μA@3.3V。主要特性·PIN对PIN替代TMS12,软硬件兼容·自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器·可选择的输出模式·支持外部控制出门检测暂停·8种灵敏度独立可调·通过外部电阻可调节内部频率·支持I2C串行接口·嵌入式高频率噪声消除电路·可用于多芯片的同步...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁芯片方案 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:24:00
- NV040C指静脉识别锁语音芯片,智能锁音频ic
- 指静脉识别技术作为第二代生物识别技术,是真正的活体识别,它利用近红外线穿透手指后所得的静脉纹路影像来进行个人识别,是具有高精度、高速度的世界上的生物识别技术。静脉识别是通过指静脉识别仪取得个人手指静脉分布图,将特征值存储。比对时,实时采取静脉图,提取特征值进行匹配,从而对个人进行身份鉴定。该技术克服了传统指纹识别速度慢,手指有污渍或手指皮肤脱落时无法识别等缺点,提高了识别效率,因此被应用于家居安防门锁行业中。一般的指静脉智能锁都有智能系统,当电池电压过低时会自动报警提醒更换电池;无论出门还是回家,在未关门时都有语音提醒。特别是在安全技术防范领域,指静脉锁必须具有防盗报警功能,才能真正符合智能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能锁语音芯片 音频ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-01 10:56:00
- 智能指静脉识别锁语音芯片选型
- 中国智能门锁行业发展起步于20世纪90年代,产品类型从最初的密码锁,发展为磁卡门锁,随着指纹识别、生物识别等技术的发展,又升级为指纹锁、指静脉识别锁等产品。指纹锁是我们最常见的智能锁,识别手指表层的手指纹路,因为指纹具有唯一性,所以识别方便,但目前已经出现了众多指纹锁被破解的案例,安全性还是有待提高~而指静脉识别锁是识别手指内部静脉血管纹路,所以是手指内部的识别,我们正常是看不到的,相对非常安全,全球暂无被破解的案例。那么什么是指静脉识别?指静脉识别技术是一种新的生物特征识别技术,它利用手指内的静脉分布图像来进行身份识别。工作原理,是依据人类手指中流动的血液可吸收特定波长的光线,而使用特定波...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能锁语音芯片 指静脉识别锁语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-09 17:27:00
- 按键芯片si12t电容传感器12通道触摸芯片智能门锁
- SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8-5.0V,休眠模式下功耗电流为3.5uA。可以完全兼容ADS的TSM12,软硬件无需修改。主要特性1.自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器2.可选择的输出模式3.支持外部控制触摸检测暂停4.8种灵敏度独立可调5.通过外部电阻可调节内部频率6.支持12C串行接口7.嵌入式高频率噪音消除电路8.工作模式下功耗电流69.7μA(@3.3V)·睡眠模式下功耗电流3.5μA(@3.3V)9.支持上电复位特殊功能1.芯片通道1上的嵌入式电源键功能,可应用于移动手机2.可用于多芯片的同步功能3.芯片具有触摸暂停检测功能(...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸芯片 按键芯片 智能门锁 刷卡 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-02-24 17:16:00
- 有没有人知道GD32怎样导入keil开发包
- 从官网上下载了对应的PACK文件,然后安装,打开keil里面列表却没有这个芯片,但是packinstaller里面有显示这个开发包然后我把GD32的cdb文件放入UV4文件夹里面,还是不能读出来打开GD32的cdb文件看源码,发现里面内容的分隔符和标准格式完全不同。然后最关键的来了,装了GD32的开发包后,原来的编译器信息全乱了,连C51都不能用了,要重装
- 所属专栏: 技术交流 标签: GD32 发帖人:rm543 发帖时间:2020-09-11 10:36:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_厨房空调控制系统
- 1.利用GD32实现厨房空调的控制系统,主要吸引的地方是有比较丰富的flash/ram资源,满足RTOS+应用程序对资源的需求。2.目前是通过STM32实现的,但考虑到STM32有过不良的供货涨价问题,考虑做个备份方案,使用国产的GD32做。3.目前在demo板上做些RTOS,以及相关外设的验证;4.前段时间有些忙,这事给耽搁了,抱歉,
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 发帖人:aispace 发帖时间:2019-05-20 20:20:00
- GD32E231C-START开发板workshop报告(一)
- GD32E231C开发板workshop报告(一)一、方案简介正好要做个无线手控控制器的项目,正在项目选型,碰巧看到了本次活动,暂且做个该项目的总体技术方案介绍吧。本方案基于GD32E231CORTEX-M23内核的MCU为主控设计的一款无线手控控制器,主要包含按键操作、LED指示灯、OLED显示屏、串口通信、无线通信部分。OLED显示屏采用了板上PB10(SCL)、PB11(SDA)所带的I2C接口;无线通信部分采用SPI接口模块,采用板上PB13(SCK)、PB14(MISO)、PB15(MOSI)及PB12(CS);串口部分负责对该无线手控控制器进行配置,采用板上PA9(TX)和PA1...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:o0江水寒0o 发帖时间:2019-04-28 12:36:00
返回